近期,运动与控制技术的先行者——派克汉尼汾公司宣布推出一款功能强大的测量设备Service Master COMPACT,为行走机械和工业液压应用提供实时监测和诊断服务。产品采用坚固的IP65防护级外壳及耐油性橡胶保护层,适用于工况恶劣的工程机械、农业、铁路和国防等行业。
搭载4.3英寸触摸屏和触感键盘的Service Master COMPACT,让现场操作及数据分析流程变得简便。它能实时显示压力、温度和流量等关键参数,并支持通过按键或预设信号触发的数据记录功能。这一特性使得维护人员能够轻松识别潜在问题,避免可能引发的设备停机或损坏,进而降低维护成本。
该产品目前有三个版本可选,灵活性更高,以满足不同的检测需求。这些配置包括一个最多可以支持六个派克CAN传感器的版本,一个最多可以支持六个派克CAN传感器和两个辅助模拟传感器的版本,以及一个最多可以支持四个派克模拟传感器和两个辅助传感器的版本。所有版本均具备自动识别派克传感器的功能。设备随附的SensoWin 7分析软件,使上传和记录测量数据变得简便快捷。
派克汉尼汾公司SensoControl部门产品经理Jutta Etzkorn表示:“很高兴能向客户介绍Service Master COMPACT,它融合了历经验证的理念、最新技术及创新思维。凭借紧凑的设计、人性化的操作界面和灵活的内存管理,Service Master COMPACT将成为维护专业人士优化关键资产性能及其可靠性的必备测量设备。”
点击了解有关派克 Service Master COMPACT 更多详情:
https://ph.parker.com/cn/zh/product-list/the-parker-service-master-compact
关于派克汉尼汾
派克汉尼汾是美国财富250强企业,是运动与控制领域的先行者。一百多年来,公司始终致力于实现工程突破成就更好明天。欲了解更多信息,请访问www.parker.com/china 或 @parkerhannifin。