china-news-bauma CHINA 2024 | Regional English sites
Parker bauma CHINA 2024

欲了解更多信息,请访问

赋能电气化 共赴bauma CHINA 2024 

 

 

上海,2024年11月26日,运动与控制领域的先行者——派克汉尼汾以“赋能电气化”为主题,在上海新国际博览中心亮相 bauma CHINA 2024,全方位展示旗下前沿的产品技术组合与解决方案,助力工程机械行业打造新质生产力,实现绿色可持续发展。

近年来,在“双碳”目标的引领下,工程机械行业正在经历巨大变革,加速向电气化、智能化、数字化和绿色化转型。这一转型不仅将重塑行业格局,更将带来前所未有的效率提升与成本优化。派克汉尼汾亚太区总裁Michael Wee表示,“派克汉尼汾旗下约三分之二的产品组合支持清洁技术,能为不同国家和地区的合作伙伴提供更高效、更轻量和更低排放的系统。如今,电气化已成为工程机械行业发展的必然趋势,我们的电气化解决方案将帮助中国市场的合作伙伴更好地提高生产效率、减少排放,加速电气化转型。”

 

电气化产品组合,赋能行业变革  

派克汉尼汾凭借百年的工程经验和深厚的技术积累,为本次展会带来创新的电气化产品组合及解决方案,全力支持混动、电动及氢能等新能源装备发展。

GVM车载电机设计紧凑,兼具高功率密度和高效率,适用于纯电及混动车辆动力牵引、电液泵及辅助应用。GVM车载电机还可以与旗下的GVI逆变器、液压泵或马达组成电液泵,帮助客户在传统的纯液压应用领域实现电气化,提供车辆所需的速度和扭矩。

在行业的转型升级中,氢能以其独特优势,成为各大制造厂商争相竞逐的新赛道。针对这一趋势,派克汉尼汾推出阴极空滤、氢气侧汽水分离器、去离子器以及氢气过滤器等产品,助力合作伙伴

 

“氢”装上阵,抢占先机。此外,派克汉尼汾还展示了远程通讯系统解决方案,包括IOT系统、PHD显示器、主控制器等组件,让行业伙伴轻松应对数据分析、远程诊断及预防性维护等车队管理挑战,迈向数智新时代。

 

深耕本地市场,贴近客户需求

植根中国四十余年,派克汉尼汾始终贴近市场脉搏、深入洞察客户需求,不断精进本地化服务。公司在持续深化本地化战略的同时,积极推动本地化创新与生产,更快、更灵活地响应国内市场需求。本届展会上,派克汉尼汾重点展示了最新的本地化成果,尽显本土创新与突破。

螺纹插装阀是本次展会本地化产品的一大亮点。该系列种类齐全,集高压、紧凑、多样性以及高效节能于一身,低能耗、低噪声,符合行业绿色环保要求,适用于行走机械制动控制、风扇冷却、转向优先以及比例阀座等应用。

P1M系列柱塞泵则针对行走机械的应用工况而开发,设计紧凑、功率强劲。经过优化的进油结构能有效提升最高输入转速,延长使用寿命。P1M系统还可以提供电比例压力控制和电比例排量控制,响应迅速、精度高。目前,65cc规格已实现国产,品质可靠。

负载敏感多路阀K220LS是本次展出的又一力作。该阀性能稳定、控制精确,能源效率高,可根据不同需求灵活搭配多种功能模块,如阀芯、溢流阀等,实现液压系统的优化控制。K220LS还可与L90LS方向阀组合,满足大流量变化的应用需求。

与此同时,派克汉尼汾还通过聚焦高空作业车、物料搬运以及挖掘机三大应用场景,着重展示旗下高品质的液压、流体连接件、密封、过滤等解决方案。这些解决方案将帮助进一步提升设备性能、安全与系统能效,以及严苛工况下设备的可靠性和耐久性。其中,值得一提的是线控转向方案。该方案集成TFD电子转向器、SBW110阀以及MC41FS控制器等组件,所有组件均通过IEC-61508 SIL2 / EN ISO13849-1 PLd安全认证标准。这一方案不仅提升了转向效率和精度,还进一步提高整个车辆系统的安全性和可靠性,为驾驶员带来更好的驾驶体验。

 

欲了解更多信息,请访问

赋能电气化 共赴bauma CHINA 2024 

 

关于派克汉尼汾

派克汉尼汾是美国财富250强企业,是运动与控制技术领域的先行者。在过往的百年,公司致力于实现工程突破成就更好明天。 欲了解更多信息,请访问 www.parker.com/china 或 @parkerhannifin.com.

 

关于 bauma CHINA 2024

bauma CHINA 2024,又名2024上海宝马工程机械展,作为亚洲最大的工程机械展,将于2024年11月26日至11月29日在上海新国际博览中心隆重举行。本届展会规模空前,展出面积达到33万平方米,涵盖20个室内展馆和10万平方米的室外展区,吸引全球3400家工程机械企业参展。