全力以赴 守护一方安全 | Parker China

在派克汉尼汾,我们不仅关注团队成员及其工作环境的健康与安全,还关注每一个元件、系统在客户设备上安全可靠地运行。我们深知,无论何时何地,元件及系统的安全性和可靠性都至关重要,必须始终安全可靠。

同样坚持这一理念的,还有苏州捷达消防车辆装备有限公司(以下简称“苏州捷达”)。苏州捷达创始人张建明先生从消防部队转业,有着20多年灭火救援经验,没有人比他更了解安全可靠对于消防装备的重要性。可以说,安全可靠就是消防装备的生命线,也是守护人民生命健康与财产安全的坚实基础。在这一点上,苏州捷达与派克汉尼汾高度契合,双方合作推出的远程供水系统就是绝佳例证。

时间就是生命。在石油、化工及大型货场的火灾救援中,救火供水既是消防员扑救火灾的重要环节,也是能否成功扑灭火灾的关键。尤其是当着火点距离水源较远时,破解“远水难救近火”的难题将为迅速处置大型火灾提供有力保障。面对挑战,苏州捷达推出的远程供水系统让难题迎刃而解。该系统主要由泵浦车、水带敷设车组成,系统利用泵浦车远距离吸水,然后通过敷设车敷设水带将水供给火场,同时满足远距离、大流量、长时间的实战供水需求。在整个系统中,派克汉尼汾的液压系统发挥了关键作用。

泵浦车包括取水模块、对水增压/泵送模块及起重机模块,它通过取水模块的浮艇泵完成下降吸水,增压后可将水泵送至6公里外的火灾现场,起重机模块则可通过调整水泵位置来增强取水的灵活性。其中,取水模块和起重机模块由液压系统控制。该车液压系统配备派克汉尼汾的PV180重载荷柱塞泵及F12定量柱塞马达,为其带来卓越可靠的动力保障,自动取水距离可达16米,每秒供水流量更可高达400 升,相当于800瓶普通矿泉水。

虽然泵浦车拥有6公里的供水能力,但如何将其送至灭火战场呢?这就少不了水带敷设车,它主要负责运载消防水带,与泵浦车连接后,其配备的自动铺设设备可快速完成水带的铺设及收复工作,从而减轻消防战士的工作量,节省他们的体力。苏州捷达的水带敷设车搭载派克汉尼汾的T1柱塞泵及VAL 5联多路阀两款产品,分别用于控制水带收放模块的液压系统和控制水带敷设速度。

"我们的产品历经验证、高度可靠,使用寿命长,这对于消防救援装备而言至关重要,也是客户选择我们的关键原因。”一名负责该业务的派克汉尼汾工作人员介绍道。事实上,派克产品不仅高度可靠,而且性能卓越。以F12柱塞马达为例,该马达启动扭矩大,采用双排圆锥滚子轴承可同时承受轴向力和径向力,功率密度大、容积效率高,能提供出色的效率、速度和加速性能。VAL电比例多路阀配备数字先导比例电磁阀,能精准控制水带在车厢内的堆码顺序,提高工作效率。该系列产品拥有高精度控制性能,在欧美臂架类消防车、臂架类高空作业车、臂架绝缘臂高空作业车等车辆上得到广泛应用,如美国的E-One 消防车,德国施维茵泵车,美国时代的绝缘臂高空作业车等。

迄今为止,这套远程供水系统在国内得到广泛应用,不但满足大型火灾的供水需求,还能用于抗洪排涝、抗旱输水等,全力守护社区的健康与安全,而这只是派克技术为世界带来积极影响的一个缩影。事实上,通过一个又一个产品,一个又一个系统,派克人每天都在全力以赴,致力于成就一个更加健康与安全的明天!

派克如何在消防车应用中取得长效发展

 

最近的故事


单击下面的任意链接,了解有关派克如何以目标为导向的更多信息。 想观看我们的视频吗?点击这里.