最终用户许可协议(EULA)
重要提示:请仔细阅读
您在使用软件、软件即服务或其他订阅、应用或程序(以下统称“程序”),以及用户界面、说明、数据和/或其他介质或形式的信息,包括用户手册或其他文档、图纸、规范、证书、测试和测试成果、目录和从本网站下载或以其他方式从本网站中获取的其他促销材料、数据、图像、声音记录、多媒体和其他演示文稿或材料(以下统称“信息”)时,应遵循派克隐私保护政策、使用条款、销售要约以及安全指南的条款和条件(以下统称“条款和条件”),前提是这些条款和条件与本最终用户许可协议不存在不一致或冲突。如果您不想接受这些条款和条件,则不能使用上述程序或信息。
条款和条件
警告。我们强烈建议您在使用上述程序和信息及其生成的任何成果或产出时务必谨慎。若使用不当,可能会导致死亡、人身伤害或财产损失。您应独立承担使用程序和信息及其任何成果或产出的责任,并负责防止因使用、误用或改动上述程序或信息及其任何成果或产出,无论是故意还是无意,对使用与之一同选定、指定或设计的任何材料、部件或系统的用户,或您的任何雇员、代理人、客户或其他人员造成的任何损害,包括上述程序或信息及其成果或产出中的任何错误、遗漏、失实陈述或删除。
上述程序和信息可以提供材料、组件和/或系统选项,供具有专业技术知识的用户进一步研究,并且仅供有技术专长的用户使用。在选择或使用任何材料、部件或系统之前,你必须对应用进行全面分析。由于可能会遇到的操作条件和应用多种多样,用户通过自己的分析和测试,对材料、组件或系统的最终选择和批准负责,并确保应用的所有性能、安全和警告要求得到满足。用户必须在所有可能遇到的情况下测试整个应用的性能和耐久性后,才能最终验收和批准材料、组件或系统。派克可能在未通知的情况下随时更新、废止或变更上述程序和信息,而您有责任在授权使用范围内保持上述程序和信息处于最新状态。
版权。上述程序和信息受版权保护,且归派克汉尼汾公司(6035 Parkland Boulevard, Cleveland, OH 44124)和/或其母公司、子公司、关联方和第三方许可方(以下统称“派克”)独有。本条款和条件中的任何内容均不构成派克放弃其根据美国或国际版权法或其他任何国际、联邦或州法律应享有的权利。派克保留本条款和条件未明确授予的所有权利。
许可授予。派克在此依照本条款和条件向作为最终用户的您授予个人、非排他、不可转授、不可转让、不可转移和有限的许可,允许您在内部使用上述程序和信息,并且仅用于与派克间的交易。严禁以违反本条款和条件的方式对上述程序进行任何复制或再分发。在不影响前述情形的情况下,严禁将上述程序或信息复制到其他任何服务器或位置或媒介上用于进一步复制或再分发。
所有权。除派克授权第三方拥有或控制的部分程序和信息外,派克保留对上述程序和信息及其所有副本的所有权。依照本条款和条件的规定,在任何情况下,您均不得获得超过程序和信息的有限使用许可范围的权利。关于派克授权第三方拥有或控制的任何开源软件或上述程序或信息的其他部分,该部分可能受独立于本条款和条件或补充条款和条件的约束。任何此类条款均提供给您,而非转授。在本条款和条件后可附上任何此类条款的副本。
禁止用途。未事先获得派克的书面许可,您不得:
(a) 使用、复制、修改或合并上述程序和信息的所有或任何部分的副本;
(b) 通过逆向工程、反向汇编、反向翻译、解密或以任何其他方式解码上述程序和信息的任何部分;
(c) 以任何方式分发、出售、许可、转让、出租、转授、租赁或以其他方式让与上述程序和信息的任何部分;或
(d) 在或从上述程序和信息中删除任何专有权通知、标签或其他标记。
期限。如您未能遵守任何上述条款和条件,您使用上述程序和信息的许可与权利将自动终止。派克可在未事先说明理由或发出通知的情况下,在任何时间自行决定:(a)修改、更新、废止、修订、改动、变更、撤回或取消上述程序或信息或任何模块或其他功能;(b)终止本条款和信息许可和/或您使用或访问上述程序和信息或其任何模块或功能的许可;以及/或(c)修改本条款和条件和/或您使用或访问上述程序和信息或其任何模块或功能的条款和条件。在本协议终止后,无论哪一方为终止方,您应立即将上述程序和信息从系统和设备上删除,并立即终止对上述程序和信息的访问。
免责声明。上述程序和信息及其成果或产出均“按原样”提供,不附带任何明示或暗示的保证或条件,包括但不限于任何适销性、特定用途适用性、所有权或非侵权。在不影响前述情形一般性的情况下,派克不保证上述程序和信息将满足您的需求,不发生运行中断或没有错误,亦不保证上述程序和信息中的任何不准确或错误或故障将得到纠正,而且派克没有义务纠正任何此类不准确、错误或故障,或更新或维护这些程序和信息。
责任范围。在任何情况下,对您或任何第三方因使用或无法使用上述程序或信息或任何结果或产出而导致的任何形式的损失,包括但不限于利润损失、收益损失,或任何特殊、偶然性、间接性或后果性损失,即使派克已被告知了发生这类损失的可能性,派克、其代理人、供应商或经销商不会承担任何责任。相反,作为用户,若因您使用或无法使用上述程序或信息而导致任何责任、索赔(包括因侵犯任何专利、商标、商业秘密、版权或其他知识产权或专有权利而产生的索赔)、损害、判决、损失、裁决和费用(包括律师费),或若您违反或被指控违反本条款和条件、或本条款和条件中的任何保证或其他规定、或任何适用法律或法规,或因您故意、不小心或疏忽或不作为而引起任何损失和其他损害,您在此同意向派克、其母公司、关联方、被许可方、供应商和经销商及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人提供辩护、做出赔偿,并使他们免受伤害。
数据;反馈。您授予派克免专利费、永久的、非排他、不受限制的全球许可,以便:(i)使用、复制、储存、让与、维护、复印、转授、改编、传输、再传输、分发和/或公开演示或展示您提供或生成的与该程序相关的,或使用该程序收集、处理、编撰或生成的任何数据与反馈,用于改进和增强软件性能、用于其他商业、非商业或其他合法目的;以及(ii)向第三方转授非限制性权利,以行使就任何此类反馈和数据授予的任何上述权利。派克对任何这类反馈和数据没有保密义务。您保证您有权向派克授予该数据和反馈的使用许可,保证该数据和反馈不会侵犯或以其他方式违反任何其他第三方的任何专利、商业秘密、版权、公开权或隐私权、道德权利或其他知识产权或专有权利,并保证该数据和反馈不受任何许可条款的约束,不会要求派克遵守有关包含该数据或反馈的产品或服务的任何附加义务。
转让。您不得转授、转让或让与本协议授予的许可或上述程序或信息。以其他任何方式试图转授、转让或让与该许可或上述程序或信息,或本协议项下之权利的任何行为均无效。
适用法律。本协议应受美国俄亥俄州法律的约束,不考虑法律规则或原则的冲突。
接受。您使用程序和信息的前提是您接受本条款和条件。如果您不想接受这些条款和条件,您将不能使用上述程序或信息。在此情况下,请按照上述地址将上述程序和信息返还派克。
派克汉尼汾公司©版权所有。版权年份为当年。保留所有权利。信息中指定或截至信息发布日期的其他版权。
上次更新时间:2018年03月