DÉFI :
Offrir aux clients la possibilité de suivre leurs équipements à distance et en temps réel et d’avoir des seuils d’alarme pour intervenir immédiatement.
SOLUTION:
Sogebox, une solution de maintenance prédictive pour les équipements mobiles et industriels avec un système 100% Parker, incluant une expertise IoT
AVANTAGES :
Cette solution d’industrie 4.0 augmente la productivité des clients. Elle leur permet de réduire les temps d’arrêt et les pannes des machines ; et donc de limiter les arrêts de production coûteux.
SOGEMA SERVICES ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT AVEC SOGEBOX, UNE SOLUTION INDUSTRIELLE 4.0 POUR LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE
Afin d’aider ses clients à optimiser le suivi et la maintenance de leurs équipements électrohydrauliques, la société SOGEMA Services a développé Sogebox. Cette solution de maintenance prédictive est exclusivement dotée de composants Parker
''La maintenance prédictive permet à nos clients à la fois de suivre en temps réel leur équipement et d’avoir des seuils d’alarme pour intervenir immédiatement. Cette solution bénéficie du large panel de composants Parker et de sa forte compétence enmatière d’IoT.''
Luc Talon, Responsable SOGEMA Services
Expert en hydraulique, SOGEMA Services (filiale d’Orexad Brammer) est spécialisée dans la maintenance, la réparation et la fourniture depièces électrohydrauliques. L’entreprise située dans les Hautsde France fournit à ses clients des composants hydrauliques et réalise de nombreuses prestations allant du dépannage et de la réparation (pompes, moteurs, vérins…) à l’analyse d’huile en passant par la maintenance d’installations telles que des presses hydrauliques. Mais face à la forte criticité de certains équipements, les clients de SOGEMA Services avaient besoin d’une solution de maintenance prédictive. « Nos clients sont soucieux de la santé des équipements stratégiques, là où aucune panne n’est permise », souligne Arnaud Simon, responsable du bureau d’études et de l’Innovation chez SOGEMA.
Contrôler l'état des équipements et attirer de nouveaux clients
Dans le cadre d'un partenariat "gagnant-gagnant ", le bureau d'études de SOGEMA Services et le département IoT de Parker ont travaillé en étroite collaboration pour développer une solution de maintenance prédictive appelée Sogebox.
La solution intègre aussi exclusivement des composants Parker, tels que IQAN (un contrôleur avec plusieurs bus CAN), des compteurs de particules ICount, ainsi que des capteurs de température, de pression et d'humidité.
Cette solution Industrie 4.0 permet aux utilisateurs de :
“En nous prévenant dès le début de la pollution de sa centrale hydraulique, Sogebox nous a permis d'éviter des pertes de 17 200 € en huile neuve, qui se seraient également accompagnées d'opérations de nettoyage des circuits, de dépose des composants pour dépollution, et de réinstallation de ces composants."
Un client utilisant Sogebox dans l'industrie sidérurgique
Avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'hydraulique, SOGEMA Services, basée dans les Hauts-de-France, réalise, installe et optimise tous types de projets hydrauliques dans les secteurs de l'industrie et du mobile. Grâce à l'expertise de ses équipes et à ses équipements de dernière technologie, elle apporte la réponse technique la plus adaptée aux besoins et aux exigences de ses clients, dans le respect des politiques de santé et d'environnement.