UDFORDRING
Kunden er en national virksomhed inden for forsyningssektoren, der har ambitiøse mål om at opnå CO2-neutralitet. Som virksomhedens eneste leverandør af design, forsyning og servicering af spil ville Rotec Hydraulics meget gerne støtte dem i processen.
LØSNING
Et elektrisk spilsystem med Parker-komponenter, der producerer den samme kraft som den hydrauliske pendant. Samtidig opfylder det kundens specifikke, driftsmæssige krav, herunder proportional hastighedsregulering og to driftstilstande – løft og selvgenvinding.
FORDELE
Rotec Hydraulics' elektriske spilsystem reducerer CO2-emissioner og understøtter mål om CO2-neutralitet.Systemet giver mulighed for kontrolleret op- og nedadgående drift, design, der kan tilpasses, robuste komponenter og ubegrænset driftstid.
"Som hovedleverandør og integreret partner i over 20 år har Rotec en enestående evne til at håndtere udfordringer. Virksomheden leverer konstant en fremragende planmæssig vedligeholdelse."
Specialist inden for flådeteknik i en forsyningsvirksomhed
Rotec Hydraulics, der er Parker-certificeret distributør i Storbritannien, har på innovativ vis designet og udviklet det første elektriske spilsystem af denne type efter anmodning fra en kunde. Kunden er en national virksomhed inden for forsyningssektoren, der har ambitiøse mål om at opnå CO2-neutralitet. Som deres eneste leverandør af design, forsyning og servicering af spil ville Rotec meget gerne støtte dem i processen.
Rotecs interne designteam påbegyndte et forsknings- og udviklingsprojekt, der specifikt var dedikeret til at producere et elektrisk spil med samme ydelse og funktionalitet som det hydrauliske spil, som kunden i øjeblikket bruger til deres stærke flåde af 500 Isuzu D-Max-køretøjer.
Rotec er utrolig glade for at kunne præsentere det nye tilbud på markedet. Dette til trods for at andre spilleverandører mente, at det ikke er muligt at udvikle et elektrisk spilsystem med proportional hastighedsregulering, som kan løfte 1,5 ton samt trække 3,6 ton uden at blive overophedet.
Dette særlige eksempel har to driftstilstande (løft og træk). Den proportionale hastighedsregulering giver en sikker, kontrolleret op- og nedadgående drift af spilsystemet under løft. Operatører har nævnt, at den grænseløse regulering af spilhastigheden ved hjælp af joysticks i førerhuset og/eller den fjernbetjente pendant giver en mere præcis og nøjagtig placering af lasten end det tidligere leverede hydrauliske spil.
Den integrerede termiske styring af både motor og motorinverter samt den naturlige luftkøling af motorinverteren betyder, at Rotecs elektriske spilsystem har en ubegrænset driftstid.
Det elektriske spilsystem kan tilpasses fuldt ud, og Rotec vil gerne hjælpe sin kunde med at elektrificere alle virksomhedens spilsystemer, herunder dem, der er monteret på MAN-lastbiler og Marooka-bæltetipvogne.
Rotecs elektriske spilsystem reducerer CO2-emissioner, da det er drevet af et lithiumbatteri i stedet for køretøjets dieselmotor. Køretøjets motor behøver ikke at være tændt for at betjene spillet i modsætning til den hydrauliske pendant.
Det elektriske spils CO2-emissioner minimeres, og de eneste emissioner er dem, der genereres, når køretøjet er i bevægelse, og spilsystemets lithiumbatteri oplades.
Ikke blot leverandør af reservedele
Som vist i dette tilfælde er Parker-distributører ikke blot leverandører og forhandlere af reservedele, men kan også levere design af systemløsninger, der opfylder dine specifikke krav.
Rotec er vinder af Manufacturer of the Year 2023 ved Somerset Business Awards. Virksomheden kan levere skræddersyede design af spilsystemer og tilbyder design, produktion, montering samt service og reparation på stedet understøttet af en fremragende kundeservice.
Kunder kan tilpasse det nominelle linjetræk, linjehastigheden eller tovtype og kapaciteten for at optimere deres drift. Robuste komponenter af høj kvalitet betyder, at alle Rotec-spilsystemer er velegnede til brug i udfordrende miljøer.
Rotecs innovative elektriske spilsystem har ikke blot gjort det muligt for kunden at reducere emissionerne. Kunden kan desuden arbejde på en mere smart og præcis måde og øge produktiviteten med mulighed for proportional regulering og/eller fjernovervågningsløsninger.
"Dette projekt er et eksempel på, hvordan Rotec Hydraulics baner vejen for elektrificeringen inden for hydraulikbranchen for at sikre dekarbonisering i de industrisektorer, hvor den er sværest at opnå.
Tilføjelsen af Parker-komponenter, herunder IQAN-teknologi, har løst udfordringen med at producere den samme, hvis ikke forbedrede, ydelse sammenlignet med den tilsvarende løsning inden for hydrauliske spilsystemer."
Paul Prouse, Managing Director of Rotec Hydraulics Ltd.
Rotec Hydraulics er certificeret Parker-distributør med base i Storbritannien. Virksomheden er specialiseret i at levere design, konstruktion, installation og vedligeholdelse af hydrauliske, pneumatiske og elektriske mekaniksystemer af høj kvalitet.