SCOUT™クラウドソフトウェアとSensoNODE™ゴールドセンサーは、ユーザーがデスクトップからの油圧制御トラッカーの状態変化を監視するのに役立ちます
MINNEAPOLIS, Minn., Aug. 22, 2017 – モーション&コントロール技術の世界的リーダーであるパーカー・ハネフィンは、ワイヤレスリモート監視ソリューションである、新しいSCOUT™Cloud SoftwareとSensoNODE™Gold Sensorを発表しました。
ソーラーパネル追尾システムの油圧負荷の圧力レベルを監視することにより、エンドユーザーはパネルにどれくらいの余分な圧力がかかっているかを計算することができます。 この情報は、検査が必要な個々のパネルを識別するのに役立ちます。
Parkerのアプリケーションエンジニア、Tad Orstad氏は次のように述べています。「各トラッカーは常にサポートされるはずの負荷が予想されます。その変動は、時には現場技術者からの訪問予定の前に対処する必要がある構造的損傷を示すことができます。SCOUT Cloud SoftwareとSensoNODE Gold Sensorsは、各トラッカーの圧力レベルを監視して送信し、資産管理者がサービスを必要とする個々のパネルを識別できるのです。
通常、作業者は太陽電池アレイの損傷を検査するために現地に出向く必要があります。 SCOUT Cloud SoftwareとSensoNODE Gold Sensorを使用することで、デスクトップコンピュータで複数の分野のアレイを迅速かつ簡単に監視できます。クラウドベースのソリューションにより、インターネットブラウザを使用してどこからでも資産の状況にアクセスできます。
このソリューションにより、電子メール、テキスト、またはメッセージングシステムを介してアラート通知を受信し、読み取り値を記録し、傾向の変化を観察することもできます。たとえ現在のウェイトが異常がないものであったとしても、それまでに突然の急上昇があったことが記録されるので、エンドユーザは、そうでなければ気付かれなかったかもしれない構造的損傷についてパネルを確認しなくてはならないか、定常的な性能を維持しているかを知ることができるのです。
油圧荷重の増加はまた、トラッカーのモーター摩耗を示しているとも考えられます。 摩耗は、ポンプ、モータ、または他のシステムの故障の兆候となり得るのですSCOUT Cloud SoftwareとSensoNODE Gold Sensorは、電子メール、テキスト、またはメッセージングシステムを介して警告通知を送信し、保守技術者に状態の問題を知らせます。」
Orstadは9月10日から13日まで、ラスベガスのMandalay Bayコンベンションセンターで開催される今年のSolar Power Internationalに参加する予定です。Parkerのクラウドベースの状態監視ソリューションの詳細については、ブース#1545にお立ち寄りください。 詳しくはウェブサイトをご覧ください。solutions.parker.com/spmonitoring.
パーカー・ハネフィンについて
パーカー・ハネフィンは、フォーチュン250社に挙げられるモーション&コントロールのグローバルリーダーです。100年にわたって幅広い業界、航空機市場において顧客の技術設計に貢献しています。