Parker Aerospace Suppliers | Regional English sites

プレミアサプライヤー

プレミアサプライヤーは、パーカーのエアロスペースの成功を支える基盤となります。パーカーのエアロスペースは、品質と信頼性を確保し、パーカーの掲げる共通目標と協調するサプライヤーとパートナーシップを組むために、一定の基準を設けてサプライヤーを慎重に選択します。パーカーがエアロスペースサプライヤーに求める資格には、以下のようなものがあります:

 

  • 期待されるビジネスに対する核となる競争力
  • 優れた品質と性能
  • コスト競争力
  • 信頼できる納期遵守性
  • 実績のある経験と経歴
  • 適切な技術と知識
  • 品質プロセスと認証
  • パーカーの事業に対する理解

 

パーカーのエアロスペースは機会均等を重視しており、中小企業、不利な立場にある企業、女性が経営する企業、退役軍人が経営する企業など、さまざまなサプライヤーとの取引を積極的に行っています。

Premier suppliers are the backbone to the success of Parker Aerospace

品質システムの必要条件

SAE AS 9100および関連規格は、新しい世界の航空宇宙品質システム規格として容認されており、アジア、アメリカ、ヨーロッパの航空宇宙のサプライチェーンにおける製品品質を確保するため広く運用されています。これらのグローバル規格は、個々の所在地やお客様にかかわらず、世界中の航空宇宙サプライヤーにとっての共通認識です。1つの標準化された必要条件を作成し、特定の企業特有の要求事項を排除することで、業界の劇的なコスト削減を実現し、お客様からサプライヤーまで、すべての人がその利益を得ることができます。

パーカー・エアロスペースとその各部門は、社内およびパーカーのサプライヤーに対する要件として、AS 9100規格を採用しています。一部のサプライヤーには、この最高レベルのAS 9100が不要な場合があります。パーカーは、これらの企業に対し、AS 9100に基づき提供される製品またはサービスに適した別の要件を策定しています。サプライヤーは各自の発注書を確認し、どの文書が適用されるかを精査する必要があります。

Quality System Requirements for Aerospace

承認プロセスサプライヤーリスト

航空宇宙製品の安全性と信頼性の要件は、すべての特殊工程と作業が技術仕様、品質要件、および作業標準に厳格に準拠していることが必須となります。

承認プロセスサプライヤーリスト

この承認プロセスサプライヤーリスト(APSL)は、パーカーエアロスペースによる監査を受け、監査時にプロセス仕様の要件を遵守する能力があることを証明したサプライヤーが登録されています。

承認検定サプライヤー

これらのサプライヤーは、それぞれのリストに記載されたプロセスを実行する能力があると認定されています。

品質保証付き発注書条項


文書P9112には、購入する製品またはサービスがすべての技術および品質要件を満たしていることを認証するのに必要となる、一般的および特別な「Q」(品質)条項が記載されています。該当する場合、P9112と適切なQ条項がサプライヤーの発注書に記載されます。

Quality Document P9112

関連文書: BPS4000-APPENDIX A