QRcode | Parker Japan
Parker Image

スキャンでビジネスをより簡単に

Get instant access to the information you need by scanning QR codes

必要な情報への即時アクセス

お客様の体験を向上させることが私たちの使命です。多くの製品に QR コードを追加しています。これがどのように役立つのでしょうか?

スマートフォンを使ってコードをスキャンするだけで、必要な情報を即座に得ることができます。次のような情報が含まれています:

  • 技術仕様
  • 図面
  • インストール手順
  • ホワイトペーパー
  • ケーススタディ
  • ファクトシート
  • パンフレットなど。

QR コードをスキャンして、製品の詳細を素早く確認し、場合によってはサイトから直接注文することもできます。欲しい部品を欲しい時に正確に手に入れることができます。また、「 Where to Buy 」を検索して、必要な製品を調達できる地元の代理店を見つけることもできます。

Use the QR Code to contact us to quickly get the answers you need

サポートを受ける - 在庫以上のサポート

私たちはあなたの時間を節約し、必要なときに特定の情報を提供したいと考えています。簡単なスキャンで、製品や機器に関連するデータに即座にアクセスできます。技術仕様、参考資料、図面を見つけたり、地元の代理店を探したりすることができます。一部の製品は、サイト上で直接購入することも可能です。

PTS is a tagging and tracking solution to store, access and monitor critical asset information.

自己完結型システムと機器に関する情報が必要ですか。PTS コードを使用すると、図面、技術仕様、BOMなど、必要なすべてのデータに簡単にアクセスできます。

システムは固定されたスケジュールや事前に決められたスケジュールで故障することはありません。それでも、PTS ラベルを使用することで、オペレーターは高額になるダウンタイムを回避し、機器の寿命を大幅に延ばすことで環境を保護することができます。

PTS は、重要な資産情報を保存、アクセス、監視するためのタグ付けおよび追跡ソリューションです。このデータへのリアルタイムアクセスにより、信頼性重視の保守と呼ばれるプロセスが可能になります。これは、将来の問題を示す可能性のある主要な指標をスキャンし、技術者が機器が故障する前に保守を行うことを可能にします。

世界中で約 1,500 万枚の PTS ラベルが、機器のダウンタイムを 30,000 時間以上削減しました。

よくある質問

QR コード、クイックレスポンスコードとは何ですか?

QR コードは、デジタルデバイスやスマートフォンのカメラで簡単に読み取ることができる正方形のグリッド状のバーコードの一種です。QR コードは、バーコードのように一方向ではなく、二方向から情報がエンコードされるため、迅速にスキャンできます。その結果、コードは非接触型の体験となり、多くの角度からスキャンすることができます。


PTS (パーカー・トラッキング・システム) とは何ですか?

資産管理ツールである PTS ラベルは、世界中の多くのパーカー産業用機器部品に見られます。シンプルながら強力なアイデアである PTS ラベルは、バーコードと RFID タグを使用して、機器のサービスプロセスや特定の製品情報へのアクセスを大幅に改善します。

 

なぜパーカーは製品や機器に QR コードや PTS ラベルを追加しているのですか?

迅速な回答が必要なことを理解しています。必要なサービスを迅速かつ便利に提供するために、正確な情報をお届けしたいと考えています。


QR コードと PTS ラベルは、どのように私の生活を楽にするのでしょうか?

私たちは多くの製品にコードを追加しており、製品情報に迅速にアクセスできるようにしています。PTS ラベルが利用可能な場合、資産に関するさらに多くの情報を提供します。


どのような種類の情報にアクセスできますか?

技術仕様から地域の代理店情報まで、すべてを提供するために取り組んでいます。さらに、多くの製品には、コードをスキャンするとインストールビデオ、図面、製品資料などへのリンクが表示されます。一部の製品は、直接オンラインで購入できる場合もあります。

 

QR コードは安全に使用できますか?

私たちのパーカー製品にあるコードは、弊社のウェブサイトにリンクしており、チームは情報保護のためのベストプラクティスを実施しています。QR コードを使用する際には、弊社のものや他の組織のものを問わず、疑わしいものには関わらないようにしてください。特に、信頼できない会社に関連していないコードをスキャンしないでください。


QR コードと PTS はあなたのプライバシーにどのような影響を与えますか?

パーカーはあなたの情報を外部の第三者に販売しません。詳細については、弊社のプライバシーポリシーをご覧ください