Reciprocating Engines | Parker Japan
Parker Image

レシプロエンジンは、風力発電や太陽光発電の断続的な出力を補い、より安定した電力を供給するために使用されます。

レシプロエンジン: バックアップ&非常用電源

「高速電力市場」の一部であるレシプロICエンジンは、主にバックアップや非常用電源として使用され、多くの場合、複数台で設置されます。比較的低コストで数分以内に電力を供給することができます。また、風力発電や太陽光発電の断続的な出力を補い、より安定した電力を供給するために使用されます。ベースロード発電用のガス火力タービンに対抗するため、大型の「レシプロ」を製造しているメーカーもあります。

Blue backup generator outside building

注目の製品

電磁弁

パーカーの電磁弁の豊富なラインナップは、多くの産業であらゆる用途に対応した様々なタイプや構造を揃えています。当社は幅広い機能と素材のタイプを網羅しており、優れた電磁弁のソリューションを提供することができます。

Solenoid valve

注目のビデオ

XRF分析器

温室効果ガス排出量の削減は、発電業界が直面する最大の課題の一つです。燃料油中の硫黄含有量に関する規制はますます厳しくなっており、事業者は制裁を避けるために基準を満たす必要があります。作業者はXRF分析器を使用することで、燃料油の抜き取り検査を実施し、コンプライアンスを順守することができます。

The XRF analyser offers the ability to spot check the Sulphur content of fuel oil onboard a ship. The XRF will help shipowners and operators ensure compliance with the latest International Maritime Organization (IMO) regulations. Learn more: https://ph.parker.com/us/17589/en/xrf-analyser

対話型プレゼンテーション

レシプロエンジン ソリューション

パーカーが持っているレシプロエンジンの革新的な技術について、この対話型プレゼンテーションをご覧ください。

Diesel engine illustration