クッキーとは?
クッキーとは、サーバー、ウェブサイト、アプリ又はメッセージングシステムによってユーザーのブラウザ又はデバイス(コンピュータ、タブレッ ト、携帯電話やその他の電子デバイス等)に配置されるファイルのことです。クッキーを使用することにより、サーバーはユーザーのサ ーチプリファレンスや場所等の特定の情報を記憶することでユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。ユーザーがアクセス している特定のパーカーのオンラインサービス(利用規約で定義されている)は、以下のようなタイプのクッキーを 1 つ以上使用しま す。
セッションクッキーとパーシステントクッキー
セッションクッキーにより、ユーザーはウェブサイト又はアプリ内を移動できます。これは、ユーザーのブラウジングセッションの間のみ存在 し、ブラウザを閉じると削除されるという点で一時的なものです。パーシステントクッキーはセッションが終了した後でも、削除又はブロ ックされるまでコンピュータやデバイスに保存されています。
機能性クッキー
このクッキーにより、サーバーはユーザーを認識し、ユーザーの好ましい言語や場所等の情報を記憶することができます。又、ユーザー がどのページにアクセスしたかを記録する為に使用できます。
パフォーマンスクッキー
パフォーマンスクッキーにより、当社は訪問者が当社のウェブサイトやアプリをどのように利用しているか、どのページが最も閲覧回数が 多いか等の情報を収集できます。このクッキーは特定のページを閲覧している間に訪問者が経験する可能性のあるエラーを記録す る為にも使用できます。
必要不可欠なクッキー
このクッキーはウェブサイト又はアプリ内をユーザーが移動し、ウェブサイト又はアプリの機能を利用できるようにする上で欠かせません。
パーカーのオンラインサービスに関連するクッキーの殆どはパーカーによって設定されています。第三者のクッキーは他の組織によって 設定されています。第三者のクッキーには、電子メールマーケティングクッキー、「ライブチャット」クッキーや分析クッキー等が含まれ ており、これらの全ては下表に示されています。
当社がクッキーをどのように利用するか?
パーカーは、パーカーのサービスをご利用いただく際のユーザーエクスペリエンスを向上させる為にクッキー、及びピクセルタグやウェブビ ーコン等、その他のテクノロジーを使用することがあります。これらのテクノロジーを使用して取得した情報は、適用法に従って個人情 報又は非個人情報として扱われます。
ユーザーがクッキーをどのように管理するか?
殆どのブラウザは自動的にクッキーを受け入れますが、希望される場合はブラウザの設定を変更することでクッキーを拒否することが できます。また、パーカーのウェブサイト、アプリ又はサービスにアクセスした国(欧州経済地域の国等)によっては、初めてウェブサイ ト又はアプリにアクセスした時に、ウェブサイト又はアプリがクッキーを利用していることを示し、ユーザーを本ドキュメント(及び利用規 約とプライバシーポリシー)に誘導するようにバナーが表示される場合があります。バナーは、ユーザーがパーカーのサービスを継続し て使用するか、又は本バナーを含むランディングページにアクセスしたままにした場合、本ドキュメントに記載されているクッキーがユー ザーのコンピュータ又はデバイスにインストールされ、パーカーのオンラインサービスの利用を継続することによってユーザーがそれに同意 していることを示します。
お使いのブラウザ又はデバイスはこれらのクッキー及びその他のテクノロジーをいつでも無効に設定できます。つまり、ユーザーはクッキ ーに対する同意をいつでも撤回することができます。その為には、ブラウザのプライバシー設定を調整するか、ブラウザのヘルプメニュー にある指示に従って ください。又は、ツールバーの 「ヘルプ 」をクリックしてクッキーを無効にする方法を検索するか、又は www.allaboutcookies.org でインタラクティブ・アドバタイジング・ビューローによって作成されたクッキー管理ガイドをご参照くださ い。クッキーを無効にすると、ユーザーはパーカーのオンラインサービスの一部を利用できなくなる可能性があります。
必要不可欠なクッキー
クッキー名/サプライヤー | 利用目的 |
Parker.com ユーザーエクスペリエンス クッキー | 当社は当社のウェブ、ソーシャルメディア、アプリ、IoT、又はその他のサービス用のページ、アドレス、又はそ の他のサイト(「サイト」)が機能する為に不可欠なもので、サイト内をユーザーが移動し、サイトの主な 機能が利用できるよう幾つかのクッキーを利用しております。これらのクッキーは以下のことを行います。
|
パフォーマンスクッキー
クッキー名/サプライヤー | 利用目的 |
一般的なサイト分析 | 当社のサイトでは、第三者の分析サプライヤーが当社のサイトの使用状況に関する統計と情報(どのペ ージが訪問されるか等)を当社に提供することを可能にするクッキーを利用することがあります。これによ り、当社はユーザーの関心を理解し、キャンペーンの効果を測定し、当社のサイトの運営を改善することが できます。 |
e コマース分析 | 当社のサイトでは、第三者のサプライヤーがサイト上でのユーザーのエクスペリエンスや活動に関する匿名 のデータを当社に提供することを可能にするクッキーを使用することがあります。これにより、当社はサイト上 で同じような活動をしている他のユーザーに、推奨事項やより効率的なエクスペリエンスを提供することがで きます。 |
Parker.com 分析情報クッキー | 当社のサイトでは、第三者のクッキーサプライヤーがその分析サービスの提供に使用するジョブの詳細や好 ましい言語等のユーザーの匿名の情報を取得する為にクッキーを使用することがあります。 |
機能性クッキー(Parker.com)
クッキー名/サプライヤー | 利用目的 |
Parker.com 言語クッキー | スイスのサイトでのドイツ語/フランス語等、当社の多言語対応のサイトでは、ユーザーが自分の好ましい 言語を変更することを可能にする為にクッキーを利用します。 |
Parker.com マイパーカークッキー | 当社は当社のサイトで「マイパーカー」機能を可能にするのにクッキーを使用します。 |
Parker.com モバイルアプリクッキー | 当社は、ユーザーがモバイルアプリを使ってサイトにアクセスする時、クッキーに類似した機能を利用します。 この機能は正しい国のサイトが表示されていることを確保したり、ユーザーがアプリを利用中にパーツリスト を作成したりすることを可能にする為に使用されます。 |
Parker.com カントリークッキー | 当社はユーザーがサイトで選択した国を記憶しているクッキーを利用することがあります。これにより、それ 以降のサイトへのアクセス時に、同じ国のサイトに案内します。 |
機能性クッキー(第三者)
クッキー名/サプライヤー | 利用目的 |
チャットクッキー | 当社はユーザーを支援する為のライブチャットセッションを提供する為にクッキーを利用します。このサービス を提供する為に、第三者を使用することがあります。 |
マーケティングオートメーションクッキー |
Parker.com の既知のお客様にターゲットを絞った情報を提供する為に第三者を使用することがあります (そのお客様がそのような情報を受信することを選択した場合)。 |
最終更新日:2018 年 5 月