Environment | Parker Japan
Parker Image

カーボン削減と再生可能エネルギー資源の増加は、多くの組織の持続可能性目標にとって重要です。パーカーは、再生可能エネルギープロジェクトのためのソリューションを採用し、適応する手助けをし、これらの目標をサポートし、よりクリーンな未来を促進します。

さらに、パーカーは ISO 14001 環境管理システム規格に認証された 117 の拠点を持ち、資源のより効率的な利用と廃棄物の削減を実現しています。

技術革新と環境への配慮

航空宇宙、産業、建設機械などの幅広いアプリケーションにおいて、パーカーのチームメンバーはお客様と協力し、複雑な課題を解決し、エンジニアリングの飛躍的進歩を実現しています。しかし、より大きな目的を果たすためには、未来の世代のためにより良い世界を創造する手助けをするために、環境への影響を最小限に抑える方法で行うことが重要です。

 

フォームSD - 紛争鉱物

サプライヤーダイバーシティプログラム

カリフォルニア州供給チェーン透明性法

Landscape with wind turbines on hills
Parker Image

毎日、私たちの非常に熱心なチームメンバーが、安全第一の職場を作り、ビジネスを改善し、地域社会を強化するために行動を起こしています。また、私たちの相互に関連したモーション&コントロール技術のポートフォリオが、よりクリーンで持続可能な世界を実現するために重要であることを示しています。最新のサステナビリティレポートで詳しく学んでみましょう。

パーカーのカーボンコミットメント

私たちのカーボンニュートラルへの道

パーカーは持続可能性の旅で大きな進展を遂げており、私たちはもっと努力する必要があることを知っています。私たちは2040年までにカーボンニュートラルな運営を達成することを約束し、一連の排出目標を設定しました。

私たちの二酸化炭素排出量を削減するというこの取り組みは、持続可能な未来を創造するためのもう一つのステップです。

グラフィックを見て、パーカーが2040年までにカーボンニュートラルな運営を達成するための取り組みを学んでください。

Cover of brochure

長期戦略

私たちの気候変動対策プログラムは、気候変動によるお客様の期待の変化に合わせた技術ソリューションの整合、運営および間接的なフットプリントからの炭素削減、気候変動による運営の中断リスクの軽減、そして炭素フットプリント報告に対するお客様の期待への対応を含む一連の重要な目標を通じて、ビジネスに対する潜在的なリスクに取り組んでいます。

グローバル EHS 指令



パーカーのグローバル環境・健康・安全 (EHS) 指針は、パフォーマンスの期待を明確に示しています。グローバル EHS 指針は、運用上の卓越性の 2 つの区分、つまり EHS 管理と運用上の EHS 要件に分けられます。

これらの指令は、安全な職場環境の維持と効果的な環境管理の要件をすべて網羅しています。各指針には補足的なガイドライン、基準、成功事例があり、これらは当社の運用施設に必要な枠組みを提供します。すべての施設は、これらの要件を満たすために、サイト固有の手順とプログラムを採用して開発します。

EHS 管理 EHS 運用
1. EHS の要件と責任 6. 事象の精査
2. 環境管理システム 7. 化学物質の使用と廃棄物管理
3. 活動指標と進捗審査 8. 電気関連の安全性
4. 評価と矯正活動 9. 緊急時の手続
5. 変更の管理 10. 従業員へのトレーニングと関与
  11. 用具と機械の安全性
  12. 人間工学
  13. 危険作業の認可
  14. 業務安全性の分析と個人保護具
  15. マテリアルハンドリングと保管場所
  16. 訪問客、委託業者と契約社員
  17. 職場環境
  18. メンテナンスの安全性
  19. 伝染病の予防と対応

エネルギー使用の削減・排出量の削減

パーカーの目標は、2030 年までに材料調達、物流、およびサービス(間接的なフットプリント)に関連する絶対的な排出量を 15 %削減し、2040 年までに 25 %削減することです。

 

私たちは、CDP サプライチェーンプログラムを通じてサプライヤーや物流提供者との基準ステップを開始し、これらの期待をサプライチェーンの要件に組み込みました。

Water Treatment Plant process at sunset

廃棄物・資材管理

パーカーは埋立地に送られる廃棄物の量を減らし続けています。責任を持って運営することは、環境に有害な材料の使用を排除することを含み、代替品への投資を行っています。製品テストや顧客との協力を通じて、環境への影響を減らしながら、さらに優れた性能を提供するソリューションを発見して行きます。

Workers at waste facility

水の節約

パーカーは現在、世界資源研究所 (WRI) の Aqueduct 3.0 ツールによって水ストレスが高いと特定された地域に 35 の製造施設を運営しています。私たちの目標は、これらのサイトの 100 %で水管理のベストプラクティスを実施することであり、これには完全な水の在庫管理と、原水消費を削減し、リサイクル水の使用を増加させることを目的とした保全プロジェクトに焦点を当てています。2021 年と 2022 年には、水の使用量が年間 420 万立方メートルであることが測定されました。

Two water meters

サプライヤーとのパートナーシップ

パーカーは、環境への影響を減らすためにいくつかのサプライチェーン施策を実施しました。これには、航空貨物に関連する排出量を減らすための持続可能な輸送方法の活用や、紙の廃棄物を減らすための電子文書への移行が含まれます。

 

さらに、私たちは、下請けの陸上、鉄道、海上および航空輸送サービスに関連する CO2 排出量を計算するためのツールとして EcoTransIT World を使用しています。

 

私たちはまた、CDP サプライチェーンプログラムと提携し、サプライヤーのカーボンフットプリントを定量化するプロセスを開始しています。私たちの目標は、ベースラインのフットプリントを特定し、その後、サプライヤーと協力してスコープ III の目標を達成することです。

 

Plane flying over shipping area

持続可能性ランキング パートナーシップ

  • パーカーは 2013 年からアメリカ合衆国環境保護庁 (EPA) の SmartWay® 輸送パートナーシップのメンバーです。
  • パーカーは、クリーンエネルギーの移行を加速する企業の CEO 主導の世界的取り組みである水素協議会の誇り高いメンバーです。
  • 私たちは、持続可能な経済を支える 5,000 社以上の企業の CDP サプライチェーン分析で高い評価を維持しています。
Parker Image

パーカーがどのように意図的により持続可能な未来へ向けて道を切り開いているかを学びましょう。