Water | Parker South Korea
Parker Image

조수 에너지는 상대적으로 활용되지 않은 엄청난 에너지 자원을 대표합니다. 새로운 기술과 터빈 디자인은 더 많은 파워를 캡처하고 있지만, 이 재생 가능 자원이 전체 잠재력에 도달하기 전에 여전히 도전 과제가 존재합니다. 

물 에너지: 물의 움직임을 이용하는 새로운 방법들

Hydroelectric power는 전 세계 전기 생산의 16%를 제공하며 세계 재생 가능 에너지의 60%를 차지합니다. 주요 성장 부문은 물을 상위 저수지에서 하위 저수지로 터빈을 통해 방출하여 전기를 생산하는 펌프 저장 발전소입니다. 이러한 시설은 공공 시설이 최대 수요 시간 동안 백업 전력을 제공하기 위해 사용하고 있습니다. 수력 에너지의 신흥 추세는 조류의 움직임과 해양 파도를 이용하여 전기를 생산하는 새로운 기술에 의존하고 있습니다.

Large frothy wave on ocean

추천 제품

하이드로릭 실린더 - 헤비 듀티

Parker의 고하중 유압 실린더는 타이로드 스타일 시리즈 2H/2HD & 3H/3HD와 논-타이로드 시리즈 2HB/3HB로, 성능, 내구성 및 문제없는 작동에 대한 표준을 설정합니다. 그들의 우수한 디자인과 품질은 긴 실린더 서비스 수명과 감소된 운영 비용을 보장하는 데 도움이 됩니다.

Heavy duty hydraulic cylinder
Parker Image

FEATURED BLOG

조수 에너지는 상대적으로 활용되지 않은 엄청난 에너지 자원을 나타냅니다. 새로운 기술과 터빈 디자인은 더 많은 에너지를 포착하고 있지만, 이 재생 가능 자원이 전체 잠재력을 발휘하기 전에 여전히 해결해야 할 도전 과제가 존재합니다. 

FEATURED VIDEO

파트너십의 자연적인 힘

우리의 혁신적인 기술들은 재생 가능 에너지 분야에서 에너지 생산자들이 업계를 변화시키는 추세에 적응하도록 돕고 있습니다. 더 알아보려면 우리의 비디오를 시청하세요.

Parker Renewable Energy experts at the Wave & Tidal 2014 Conference in Belfast talk about what you can expect when you partner with Parker for your Wave & Tidal Renewable Energy projects.  Examples include how Parker helped the Pelamis Wave Power to increase reliability as well as the modularity and flexibility of its Grid Tie solutions.