HydSupply améliore les capacités de production d'un client | Parker

DÉFI

Performance sous-optimale de la ligne de production

Le système hydraulique qui actionne les vérins des machines de la ligne de sciage n'a pas pu se déplacer aussi rapidement que nécessaire. Ce problème a entraîné un écart plus important que nécessaire entre les billes, ce qui s'est traduit par une production sous-optimale.

SOLUTION

Stabilisation de la ligne de pression dans le système hydraulique

HydSupply a augmenté et stabilisé la pression dans la chaîne de production. Des accumulateurs Parker ont été ajoutés pour équilibrer la machine avec la pression correcte.

BÉNÉFICES

Augmentation des capacités de production et de l'efficacité

La production a augmenté de 12,8 % et la précision des mesures s'est améliorée. Les découpes ont été réduites de 2 %, ce qui a permis d'obtenir des produits de meilleure qualité et de réduire les déchets.

 

"Si l'on considère la qualité des planches, VIDA a reçu plus de produits de haute qualité et moins de chutes. Prenons l'exemple de la dimension 22×100. Auparavant, nous avions entre 45 et 50 % de coupes de haute qualité et, grâce à la coopération avec HydSupply, nous avons augmenté cette proportion à 62-67 %. En termes de chiffres, cela signifie qu'un quintal de bois scié fini a une valeur de 180 euros par mètre cube, et qu'une chute de bois vaut 134 euros. C'est beaucoup d'argent en un an".

 

Johan Ulfsax, directeur de production chez VIDA Alv

HydSupply, distributeur de Parker, relève le défi hydraulique d'un client

Transformer les capacités de production

 

HydSupply, un distributeur certifié de Parker basé en Suède, a contribué à transformer les capacités de production de Vida Alvesta, une scierie locale. Cette étude de cas montre comment l'expertise, la disponibilité et la présence locale d'HydSupply lui ont permis de fournir une solution sur mesure qui a considérablement amélioré l'efficacité et la précision de la production de Vida Alvesta.

L'importance de l'hydraulique dans la chaîne de production

Les systèmes hydrauliques d'une ligne de sciage jouent un rôle crucial dans le contrôle du positionnement et du mouvement des grumes traitées. Ils fonctionnent en utilisant un fluide sous pression pour transmettre la puissance et effectuer le travail. Le système hydraulique actionne les vérins qui déplacent les machines qui positionnent correctement les grumes sur la ligne de sciage. La vitesse et la précision de ces vérins ont un impact direct sur les performances de production. S'ils se déplacent trop lentement ou de manière imprécise, l'écart entre les grumes sur la ligne de sciage sera plus important. Cela signifie que moins de grumes sont traitées dans un temps donné, ce qui entraîne une baisse de la productivité.

D'autre part, si le système hydraulique peut déplacer les vérins rapidement et avec précision, l'écart entre les grumes peut être réduit. Cela permet de traiter plus de grumes dans le même laps de temps, ce qui accroît l'efficacité de la production.

Vida Alvesta a été confrontée à un défi de taille : son système hydraulique, qui actionnait les vérins des machines de positionnement de la ligne de sciage, ne pouvait pas se déplacer aussi rapidement qu'il le fallait. Ce problème a entraîné un écart plus important que nécessaire entre les billes, ce qui s'est traduit par une production sous-optimale.

Tirer parti de l'expertise

HydSupply, en s'appuyant sur son expertise et sur les produits hydrauliques de qualité supérieure de Parker, a conçu une solution. Ils ont effectué des mesures et des analyses approfondies du système hydraulique existant. La solution consistait à augmenter et à stabiliser la pression dans la chaîne de production. Les accumulateurs Parker ont été ajoutés pour équilibrer la machine avec la pression correcte, un processus développé et affiné pendant un an et demi. Tommy Backman, HydSupply, a déclaré : "Nous avons passé beaucoup de temps à mesurer et à enregistrer les pressions, nous mesurions un côté de la machine, puis le suivant, et nous optimisions continuellement pour tirer le meilleur parti des machines."

Les résultats ont été remarquables. Vida Alvesta a vu sa production augmenter de 12,8 % et la précision de ses mesures s'améliorer. L'écart entre les billes a été considérablement réduit, ce qui a permis d'accélérer le fonctionnement de la machine. En outre, le nombre de chutes a été réduit de 2 %, ce qui a permis d'obtenir des produits de meilleure qualité et de réduire les déchets.

"Si l'on considère la qualité des planches, VIDA a reçu plus de produits de haute qualité et moins de chutes. Prenons l'exemple de la dimension 22×100. Auparavant, nous avions entre 45 et 50 % de coupes de haute qualité et, grâce à la coopération avec HydSupply, nous avons augmenté cette proportion à 62-67 %. En termes de chiffres, cela signifie qu'un quintal de bois scié fini a une valeur de 180 € par mètre cube, alors qu'une chute vaut 134 €. Cela représente beaucoup d'argent en un an", explique Johan Ulfsax, directeur de production chez VIDA Alvesta.

Créer des partenariats durables

"Ce n'est qu'un des services que nous avons fournis au client, mais nous nous occupons désormais de tous les systèmes hydrauliques de l'ensemble de ses installations. Nous ne nous contentons pas de mettre en œuvre une solution et de nous en aller. Nous effectuons un entretien annuel de leurs installations afin de prévenir les fuites, de changer les filtres et de nous assurer que tout fonctionne correctement. Tout au long de l'année, nous mesurons et vérifions régulièrement la pression des accumulateurs, nous contrôlons la pression hydraulique et nous veillons à ce que tout soit optimal pour la production. Notre objectif est de faire en sorte que nos solutions soient non seulement efficaces, mais aussi durables, contribuant ainsi à la réussite à long terme de nos clients". - Tommy Backman, HydSupply

Cette étude de cas met en évidence les avantages d'un partenariat avec un distributeur Parker comme HydSupply. Leur présence locale, leur disponibilité et leur expertise leur ont permis de fournir une solution sur mesure qui a non seulement résolu le problème initial de Vida Alvesta, mais qui a également permis d'améliorer considérablement la production et l'efficacité. L'engagement d'HydSupply envers ses clients va au-delà de la solution initiale, en offrant une assistance et une maintenance continues pour garantir un fonctionnement optimal. Leur succès avec Vida Alvesta témoigne de leur mission : fournir une expertise, une disponibilité et une assistance locale aux clients dans toute la Suède, qu'ils aient besoin d'une solution complète ou simplement de pièces et d'entretien. Avec HydSupply et Parker, les clients peuvent être sûrs de recevoir les meilleures solutions hydrauliques pour répondre à leurs besoins.

 

Lire la suite

HydSupply est un distributeur certifié de Parker basé en Suède, réputé pour son engagement à fournir des produits et des services hydrauliques de qualité supérieure. En mettant l'accent sur la satisfaction du client, HydSupply tire parti de sa grande expertise et de la qualité des produits Parker pour fournir des solutions sur mesure qui améliorent l'efficacité et les performances opérationnelles. Leurs services vont de l'analyse des problèmes à la mise en œuvre des solutions et à l'assistance continue, ce qui témoigne de leur volonté de favoriser des partenariats à long terme avec leurs clients. Avec HydSupply, les clients disposent d'un partenaire de confiance pour naviguer dans les complexités des systèmes hydrauliques.