Foretmat | Parker

DÉFI :

Pour répondre aux besoins de ses clients, le fabricant de machines forestières Foretmat a décidé d'intégrer la production dans ses activités. Pour relever ce défi, il lui fallait équiper ses machines des meilleurs systèmes hydrauliques et électroniques.

SOLUTION:

Pour ce faire, Foretmat a fait appel à RGDH, un spécialiste de l'intégration technique qu'elle a chargé de sélectionner les meilleures solutions et les meilleurs composants. De plus, en travaillant avec RGDH, Foretmat a bénéficié d'un partenariat plus large avec le groupe mondial Parker Hannifin. Le spécialiste a également suggéré à Foretmat d'équiper ses machines de la technologie IQAN.

AVANTAGES :

Cette collaboration a permis à Foretmat d'accélérer le développement de ses systèmes électrohydrauliques basés sur la technologie IQAN de Parker. Outre les fonctions de contrôle et de sécurité efficaces des systèmes, la solution IoT permet également à Foretmat de suivre les mouvements et les états fonctionnels de ses machines en temps réel.

FORETMAT

FABRIQUE DES MACHINES FORESTIÈRES INNOVANTES AVEC UN SERVICE SUR MESURE

Pour répondre à ses enjeux de fabrication de machines forestières, la société savoyarde Foretmat a fait appel à l'intégrateur RGDH, partenaire de Parker Hannifin. L'objectif était de développer des systèmes électro-hydrauliques performants, innovants et connectés, basés sur la technologie IQAN de Parker, et de les intégrer dans ses véhicules.

Les machines forestières ne sont pas des véhicules comme les autres. Ces machines impressionnantes, pesant plusieurs tonnes, vont et viennent entre les arbres et accomplissent leur tâche avec la plus grande précision. Ce scénario pose de nombreux problèmes mécaniques et hydrauliques. Les machines nécessitent des composants de la plus haute qualité afin de garantir une fiabilité et une sécurité maximales.

François Lacroix connaît bien ces défis. Ancien directeur technique d'un fabricant de machines forestières, il s'est mis à son compte il y a une dizaine d'années en créant Foretmat, une entreprise d'importation de machines en provenance du Canada et des États-Unis.

Trouver un partenaire fiable pour démarrer la fabrication

Seul problème : les véhicules n'étaient pas adaptés aux forêts françaises. L'entreprise basée à Novalaise, en Savoie, a donc dû les adapter autant que possible pour répondre aux besoins de chaque client. Cependant, ces personnalisations n'étaient pas toujours prises en charge par les fabricants. François Lacroix a donc décidé, il y a deux ans, de se lancer dans la fabrication de ses propres machines. Ce projet ambitieux a nécessité l'intervention d'un expert technique dans le domaine de l'hydraulique et de l'électronique, RGDH, basé à Melun en Seine-et-Marne.

Relever les défis de l'électro-hydraulique pour concevoir des solutions sur mesure

RGDH est un spécialiste des solutions hydrauliques et électroniques embarquées, et de l'intégration de systèmes IoT. L'entreprise est également partenaire du spécialiste mondial du mouvement et du contrôle, Parker Hannifin, depuis plus de trente ans. Autant d'éléments qui ne pouvaient que soutenir Foretmat dans la production et l'assemblage de ses propres machines, comme le démontre l'exemple du débardeur à câble.

L'atelier de production de Foretmat comprend des outils d'usinage ainsi que des machines de soudage et d'assemblage. Chaque élément a été conçu par le chef d'entreprise lui-même, François Lacroix, mais il avait besoin d'un partenaire pour l'aider à sélectionner, ajuster et finir les composants.

"Notre mission est de trouver des solutions personnalisées et adaptées à chaque besoin", explique Philippe Novier, directeur de RGDH. Les composants Parker sont déjà très présents dans l'industrie forestière, notamment en Suède et au Canada, et font preuve d'une excellente maniabilité, tout comme dans les métiers du bois, où il est important d'effectuer des mouvements simultanés et indépendants les uns des autres. En d'autres termes, les composants Parker permettent une excellente répartition des charges.

Les systèmes ont également impressionné François Lacroix, qui se souvient avoir travaillé avec RGDH “since 2013, back when we were doing machine conversions, then again when we started to make our own machines.”

Un contrôleur qui répond aux exigences de sécurité les plus strictes

Un autre problème pour Foretmat était l'électronique. Dans le secteur forestier, comme dans de nombreux secteurs industriels, la sécurité et le contrôle sont tout aussi importants que le niveau de performance. Testés à la limite, les composants électroniques Parker sont responsables du contrôle de la transmission hydrostatique, des distributeurs de la grue et du treuil, du contrôleur de sortie de haute précision et du contrôleur FS (équipé d'une fonction de sécurité), ce qui permet aux composants de répondre aux exigences de la norme ISO 13849 en ce qui concerne la sécurité des machines.

C'est pourquoi RGDH a orienté Foretmat vers la solution IQAN et Parker Mobile IoT system de Parker. La solution est facile à installer par rapport aux autres solutions IoT du marché. En plus de son efficacité et de sa haute précision, elle répond à des niveaux de sécurité et de performance plus élevés que les contrôleurs standards.

Vers une solution IoT facile et rapide à mettre en œuvre

L'IoT, abréviation de "internet of things" (ou des objets industriels dans le cas présent), est une avancée technologique majeure. Le défi consiste à parvenir à une intégration rapide et facile. L'objectif est de rendre le système convivial tant pour le fabricant que pour ses clients qui l'utilisent.

Lab techs working on robotic arm

 

“Notre mission est de trouver des solutions personnalisées et adaptées à chaque besoin.”

 

Philippe Novier, directeur de RGDH

C'est pourquoi RGDH a décidé de s'appuyer sur une solution clé en main qui permet également à l'entreprise savoyarde de mettre en place une solution IoT sur une machine mobile sans avoir à traiter avec d'autres acteurs du projet.

Communication bidirectionnelle

Le système IQAN de Parker, qui est en service sur la machine forestière de Foretmat depuis le printemps dernier, est équipé de contrôleurs rapides et faciles à programmer. Pendant le développement, le code de l'application peut être simulé à l'aide des outils logiciels IQAN.

"L'objectif est de répondre aux exigences d'une machine mobile en connectant les capteurs au bus CAN afin de recueillir toutes les informations provenant du moteur, de sa vitesse, son niveau d'huile, sa température au cours du temps...", précise Grégory Cormier, ingénieur projet chez Parker Hannifin et responsable des applications électroniques.

Toutes les informations sont ensuite collectées par un système IoT. Cela permet d'étoffer, de simuler et d'améliorer la surveillance et la maintenance prévisionnelle de la machine.

Les données sont ensuite rassemblées et envoyées dans le cloud. Ce système de retour d'information simple permet d'envoyer des alertes par SMS. Il permet surtout d'ajuster à distance les fonctionnalités de la machine pour effectuer la maintenance de machines souvent situées dans des endroits difficiles d'accès, par exemple.

Contrôle précis de l'état de la machine

En outre, IQANrun est un outil de service prêt à l'emploi, qui peut être utilisé pour visualiser les paramètres et les informations de diagnostic. Une fonction d'échantillonnage des données rassemble, par exemple, les pics de pression et de nombreuses statistiques sur l'état de fonctionnement de la machine.

"La particularité des machines forestières réside dans l'investissement qu'elles représentent pour leurs utilisateurs", ajoute François Lacroix.

Les propriétaires attendent beaucoup de leurs véhicules, de leur retour sur investissement et de leur fiabilité. C'est pourquoi la solution IoT de Parker Hannifin offre l'avantage de pouvoir surveiller sa machine à tout moment où que l'on soit, de rassembler toutes ses informations sur le cloud Parker, de localiser son véhicule sur la carte et de connaître ses déplacements exacts."

Parker et RGDH, un partenariat de longue date idéal pour se lancer dans l'IoT

Le partenariat entre ces deux parties est bien établi. La filiale française de Parker Hannifin s'est rapprochée de RGDH dès 1994 pour son expertise dans l'intégration de solutions hydrauliques et électroniques dans des applications embarquées.

Ce partenariat solide repose sur deux types d'activités très différentes. D'une part, un groupe mondial qui ne cesse d'innover et d'autre part, une PME réactive, proche de ses clients et dotée d'une expertise technique. Cette expertise lui permet de répondre rapidement aux problématiques de chaque client et de fournir un service sur mesure. C'est notamment le cas dans le domaine de l'internet des objets (IoT), un domaine dans lequel Parker ne cesse de se renforcer.

Lab techs working on robotic arm

 

“La particularité des machines forestières réside dans l'investissement qu'elles représentent pour leurs utilisateurs.”

François Lacroix