Réseau de distribution Parker: Solutions hydrauliques personnalisées pour l'excellence de la construction navale | Parker

CHALLENGE

RÉPONDRE À DES DEMANDES COMPLEXES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION NAVALE

Le client, un constructeur naval, cherchait des solutions pour manœuvrer et mettre à l'eau des équipements embarqués de type Davit. Ce nouveau système devait relever les défis de la vitesse, de la fiabilité et de la répétabilité.

 

SOLUTION

L'INNOVATION HYDRAULIQUE SUR MESURE

Grâce à son expertise et à son accès immédiat à la gamme de produits de haute qualité de Parker, Nanfourma a pu rapidement prototyper, tester et mettre en œuvre une solution garantissant une grande flexibilité, une réactivité élevée et des temps de réponse extrêmement courts afin d'éviter tout dommage lors du lancement.

BÉNÉFICES

ADOPTION DANS L'ENSEMBLE DE LA FLOTTE

La solution a exploité les forces de la vaste gamme de produits Parker, en combinant des composants mobiles et industriels pour créer un système robuste. Le succès de la solution s'est traduit par son adoption sur plus d'une douzaine de navires.

"Travailler sur ce projet aux côtés de notre client a été une expérience exceptionnelle, marquée par le soutien et l'expertise fournis par Parker. Cette collaboration nous a permis de concevoir des solutions sur mesure qui ont contribué de manière significative à notre succès, soulignant notre engagement en faveur de l'excellence et notre capacité à répondre aux besoins complexes de nos clients.

L'association de Nanfourma avec Parker s'est révélée être un atout majeur, non seulement grâce à l'innovation constante des produits Parker, mais aussi grâce au partenariat stratégique entre nos deux entités. Ce lien a été essentiel pour relever les défis technologiques rencontrés. En outre, les cours de formation de Parker ont joué un rôle clé dans l'enrichissement du savoir-faire technique des équipes d'ingénieurs de Nanfourma. Ensemble, notre collaboration a mis en évidence notre capacité à fournir des solutions sur mesure qui font une réelle différence, en démontrant notre expertise approfondie des produits et notre capacité à répondre efficacement aux besoins de nos clients".

Jean-Luc Mouezy, CEO - Nanfourma

HydSupply, distributeur de Parker, relève le défi hydraulique d'un client

Fournir des solutions personnalisées grâce à des partenariats de confiance

 

Dans le monde compétitif et exigeant de la construction navale, la capacité à fournir des solutions personnalisées, fiables et efficaces est primordiale. Cette étude de cas montre comment Nanfourma, un distributeur de Parker, a tiré parti de sa collaboration stratégique avec Parker pour fournir une solution personnalisée à un constructeur naval, en relevant des défis complexes avec précision, rapidité et fiabilité.

Le client, un constructeur naval, cherchait des solutions pour manœuvrer et mettre à l'eau des équipements embarqués de type Davit. Ce nouveau système devait relever les défis de la vitesse, de la fiabilité et de la répétabilité.

Les installations sont destinées aux opérations de chargement et de déchargement sur des annexes de type Davit, nécessitant des équipements capables de générer des forces considérables, tout en garantissant une grande flexibilité, une réactivité élevée et des temps de réponse extrêmement courts afin d'éviter les dommages lors de la mise à l'eau. Toute exécution trop rapide ou répétitive pourrait causer des dommages irréversibles aux équipements, entraînant des complications majeures pour le navire et l'interruption des missions en cours.

Relever le défi

Nanfourma a relevé le défi en lançant un processus complet qui a commencé par des consultations approfondies et des séances de brainstorming au stade de la conception du projet. La collaboration a été marquée par une intégration transparente des efforts entre les ingénieurs de Nanfourma et l'équipe technique de Parker.

  • Expertise : La connaissance approfondie du secteur maritime et des systèmes hydrauliques de Nanfourma, associée à l'accès direct à la connaissance approfondie des produits et à l'assistance technique de Parker, a permis d'élaborer une solution à la fois innovante et adaptée aux besoins spécifiques du constructeur naval.
  • Disponibilité : Avec un accès immédiat à la vaste gamme de produits de haute qualité de Parker, Nanfourma a pu rapidement prototyper, tester et mettre en œuvre la solution. Cette réponse rapide a été cruciale pour respecter les délais serrés du projet du constructeur naval.
  • Proximité : Grâce à sa proximité, Nanfourma a pu travailler en étroite collaboration avec le client à chaque phase du projet, de la consultation initiale à la mise en œuvre finale. Cette étroite collaboration a permis de garantir que la solution répondait parfaitement aux exigences et aux attentes du client.

Exploiter le pouvoir de Parker

La solution a exploité les forces de la vaste gamme de produits Parker, en combinant des composants mobiles et industriels pour créer un système robuste. Les principaux éléments sont les suivants :

  • Valves de contrôle directionnel mobiles (modèles P70, L90 et K220) pour un contrôle précis du débit hydraulique.
  • Modules de type IQAN et joysticks pour un contrôle intuitif et une réponse rapide.
  • Centrales hydrauliques équipées de pompes PV+ et de moteurs de la gamme V14-V16, notamment le V16-270, à la pointe de la technologie, garantissant des performances et une fiabilité élevées.

Cette approche innovante a non seulement répondu aux exigences du constructeur naval, mais les a dépassées, en fournissant un système capable de fournir la force et la flexibilité nécessaires avec des temps de réponse exceptionnels.

Le succès de la solution s'est traduit par son adoption sur plus d'une douzaine de navires, ce qui constitue une réussite importante pour le constructeur naval et démontre l'efficacité de la collaboration entre Nanfourma et Parker. Le projet a non seulement répondu aux besoins immédiats, mais il a également permis à Nanfourma de se positionner en tant que fournisseur privilégié de solutions hydrauliques complexes dans le secteur de la construction navale.

Lire la suite

Nanfourma est spécialisé dans les transmissions hydrauliques et offre des services à valeur ajoutée conçus pour répondre à tous les besoins des fabricants et des clients du secteur maritime.

 

Nanfourma, déjà réputé pour son offre de services, son support client et son expertise hydraulique, tire une grande partie de sa force de sa collaboration stratégique avec Parker, son partenaire de confiance. Ils ont ainsi accès à un vaste catalogue de produits de haute qualité, ce qui leur permet de répondre rapidement et efficacement aux demandes des clients.

 

Nanfourma s'est également imposé comme un acteur clé dans le secteur maritime. Cette légitimité, forgée au fil des années, est le fruit d'une riche expérience et d'une capacité avérée à répondre précisément aux besoins divers et évolutifs du secteur. L'expertise de Nanfourma n'est pas seulement technique, elle est aussi relationnelle car l'entreprise place la satisfaction du client au cœur de ses préoccupations.

Fort d'une solide expérience et résolument tourné vers l'avenir, Nanfourma continue de répondre efficacement aux besoins de ses clients, tout en consolidant sa position de leader dans le secteur maritime.