DÉFI :
Aidez une entreprise ambitieuse et innovante en lui proposant des solutions complètes pour les camions à béton à propulsion hybride.
SOLUTION:
Parker a fourni des conseils dès la phase de conception, en se chargeant de calculer la taille du moteur électrique sur la base des spécifications du client et en déterminant les composants nécessaires.
AVANTAGES :
Le moteur à combustion embarqué du véhicule peut être arrêté lorsqu'il atteint le site de construction et le travail est effectué sur un moteur électrique silencieux, ce qui permet de réduire les émissions et de respecter les exigences en matière d'émissions et de bruit sur le site.
Avec plus de 40 ans d'expérience, Saraka Oy d'Ulvila en Finlande est le premier fabricant nordique de bétonnières, de pompes et de goulottes télescopiques. Les produits de Saraka sont à la pointe de la technologie, car l'entreprise s'est toujours attachée à développer les méthodes de travail des professionnels du béton et à leur fournir les meilleurs équipements. Sa collaboration avec Parker s'étend sur plusieurs décennies.
"Lorsque nous avons commencé à concevoir la nouvelle bétonnière Saraka Hybrid, nous avons pesé plusieurs options, mais Parker était clairement la solution la mieux adaptée à nos besoins.
Ils étaient déjà étroitement impliqués dans la phase de conception, se chargeant de calculer la taille du moteur électrique sur la base de nos spécifications et de déterminer les composants nécessaires."
Tomi Karilainen, Saraka Oy
Pionnière dans son secteur, Saraka est également à la pointe de l'innovation. Par exemple, sa superstructure à entraînement hybride électrique pour le béton est alimentée par un système d'entraînement hybride basé sur une batterie au lithium. Cela permet d'arrêter le moteur à combustion embarqué du véhicule lorsqu'il arrive sur le site et d'effectuer le travail grâce à un entraînement électrique silencieux.
"Vingt camions sont maintenant en service et nos spécifications de conception se sont avérées exactes ; ils fonctionnent comme prévu. La batterie dure toute la journée de travail sans être rechargée et les réactions des chantiers ont été extrêmement positives", déclare M. Karilainen.
Le tout nouveau produit contient le moteur électrique de Parker et les systèmes de contrôle IQAN.
"Nous avons examiné plusieurs options, mais Parker était clairement la solution la mieux adaptée à nos besoins. Ils étaient déjà étroitement impliqués dans la phase de conception, se chargeant de calculer la taille du moteur électrique sur la base de nos spécifications et de déterminer les composants nécessaires.
Le projet a permis de mettre à jour le logiciel IQAN. Ils ont défini les composants requis et nous avons fourni les solutions techniques nécessaires. Une fois de plus, une collaboration fructueuse et la fusion de nos domaines d'expertise ont abouti au meilleur résultat possible", se réjouit M. Karilainen.
L'électrification pose ses propres défis aux fabricants d'engins mobiles. Les nouvelles technologies, telles que les onduleurs, les moteurs électriques, les batteries et les systèmes de gestion des batteries, requièrent de nouveaux types d'expertise interne.
À l'avenir, les équipementiers devront peut-être disposer des permis d'installation électrique requis pour effectuer des travaux d'installation indépendants.
Les défis en matière de sécurité électrique constituent donc un changement clair auquel sont confrontés les fabricants de machines mobiles.
Le contrôle de la température dans les machines constitue un autre défi.
La température idéale de fonctionnement du nouveau composant, à savoir les batteries, est fixée à un niveau totalement différent de celui des moteurs diesel ou des systèmes hydrauliques traditionnels.
La température idéale d'une batterie, dans sa forme et sa composition chimique actuelles, est similaire à celle d'une chaude journée d'été en Finlande.
Par conséquent, la chaleur résiduelle de la batterie ne se dissipe pas dans l'environnement sans solution technique. Le dimensionnement du refroidissement et l'optimisation de l'efficacité deviennent un domaine important dans l'ingénierie des machines hybrides et entièrement électriques. L'optimisation de l'hydraulique devient également une nécessité lorsque les moteurs à combustion sont abandonnés comme source d'énergie et remplacés par des batteries, des onduleurs et un moteur électrique. Les principes de conception de ces solutions sont très différents.
Lorsque nous imaginons une machine entièrement électrique pour le futur ou les hybrides pendant la période de transition actuelle, les fournisseurs de systèmes jouent un rôle majeur en réduisant les défis et les ressources des équipementiers. Parker maintient des efforts constants de R&D pour répondre aux nouveaux défis des clients et développer de nouvelles solutions pour les moteurs électriques, les onduleurs et les besoins de refroidissement.