本使用条款涵盖了派克汉尼汾公司和/或其子公司、关联方和关联公司(以下简称“派克”或“派克公司”)的某些网站、在线服务、应用、电话支持服务、电子邮件、文本或其他消息、博客、软件与网络(包括物联网(IoT)设备、网站与社交媒体网站和页面、游戏与竞技、软件或网络)(以下统称“派克服务”)的使用。本使用条款将帮助您理解在使用、下载或以其他方式获得任何派克服务时,我们会如何处理您的个人信息。
若您使用派克服务,则说明您已经阅读了本使用条款,并且已经访问和阅读了隐私政策、最终用户许可协议(EULA),以及有关Cookie和安全的相关信息,并同意各条款。
派克服务仅供企业对企业使用。派克公司收集与您和您使用派克服务相关的信息,以便提供便于使用和满足您需求的服务、功能和产品信息。例如,您在使用派克网站时,派克可能会收集您的个人信息,包括您的商务联系详细信息以及您所访问的页面(以便下达订单或为您的用人单位咨询关于派克产品和服务的问题)等。
联系我们
有关您所在国的派克公司的详细信息,请访问www.parker.com,“选择您的所在国”,然后选择“联系我们”或“联系派克”,并查看标为“联系信息”的内容。在使用“联系我们”的功能时,请注意不要提供您的私人联系信息或其他任何私人信息,如家庭地址或电话号码等。更多信息,请参见隐私政策。
更新与修订
本使用条款会不时变更。在某些国家,根据适用法律,您需要特别注意重大变更,如影响我们处理的有关您个人信息范围的变更等。如有任何变更,我们会事先在网站或应用程序的登陆页面的醒目位置发布通知,或通过电子邮件向您发出变更通知。如果需要您再次提供处理个人信息的知情同意,我们可能会请求您同意修订后的个人信息处理范围。
如果您对本使用条款、我们的隐私政策或Cookie相关信息有任何问题,请在继续使用派克服务之前联系在您所在国运营的派克公司。
IP地址
IP 地址是指互联网服务提供商(ISP)向您的电脑或其他设备自动分配的一个数字。我们的服务器自动收集使用IP地址(如果适用法律要求,我们可能会缩短您的IP 地址,确保无法识别出您的个人身份)。收集使用IP地址的目的是进行识别,使您请求的数据可发送至您的电脑或其他设备,并以专为您所在国定制的形式呈现内容。
由于IP地址、服务器日志文件和其他该类数据不会揭示您的特定身份,除非适用法律另有要求,我们将这些信息视为非个人信息。此外,派克公司还使用IP地址管理我们的网站和系统、计算网站的使用水平,并帮助我们诊断网站和/或其他派克系统出现的问题。同时,我们还将IP地址与Cookie结合使用,以便“记住”您的电脑或其他设备,当您每次在同一台电脑或其他设备上登录派克服务时,就无需重新选择本地语言(参见Cookie)。
注册或指定用户
您可以成为派克服务的注册用户或指定用户。当您成为此类用户时,我们可能会要求您提供您的姓名、商务电子邮箱以及其他信息,包括您的工作职位、商务电话号码、您的用人单位、其地址和您的国家等。我们可能会使用cookie来记住您的详细信息和内容偏好(参见以下cookie)。我们可能会询问您是否愿意收到您可能感兴趣的派克产品、服务或其他主题的电子邮件消息。在相关情况下以及根据适用法律,未经您的同意,派克公司不会向您发送此类消息。详情请参见定制营销邮件。
“即时聊天”
派克网站(www.parker.co)在某些国家的特定页面上有“即时聊天”功能。通过“即时聊天”,您可以直接和派克或派克经销商在网络实时聊天(根据您感兴趣的产品/服务)。例如,您可通过“即时聊天”进行派克公司产品和服务的技术咨询或其他咨询。如果您使用“即时聊天”,我们可能会收集您的姓名、商务电子邮箱地址以及其他信息,包括您的工作职位、商务电话号码、用人单位及地址、您的国家等。“即时聊天”由第三方供应商运营,通过“即时聊天”收集到的您的个人信息可能在您所在国以外(包括欧洲经济区以外)的国家和地区内储存或以其他方式进行处理。我们可能会保留“即时聊天”会话的脚本,以便为您解答有关派克产品和服务的其他问题,或用于改善这些产品和服务。
除非您同意派克将您的个人信息传输至在您所在国以外的其他地区(包括欧洲经济区以外)的下述各方,否则请勿选择使用“即时聊天”功能。
(i)派克公司,以便对您的询问做出响应;以及
(ii)我方运行“即时聊天”的第三方供应商。
此外,请注意,除您的同意外,派克公司还可以根据其他正当理由来传输您的个人信息。
当然,您可以直接致电获取有关派克公司产品和/或服务的信息,而无需使用派克服务。有关电话联系详细信息,请参见www.parker.com上的“联系我们”详细信息。
警告:同所有自由文本字段和在线聊天功能一样,在“即时聊天”中,您可以决定在实时聊天中发送的内容。请认真填写这些字段。派克服务,尤其是“即时聊天”功能仅供商业使用。派克无意通过任何派克服务收集个人信息,除非是业务联系信息,或是为了处理有关派克公司的产品和/或服务的问询和/或为使派克服务便于使用并满足您的要求,而必不可少的个人信息。在使用派克服务(尤其是任何“即时聊天”功能)时,请注意不要提供与您的个人身份或私人身份有关的个人联系详细信息或任何个人信息,或任何敏感信息,如种族、民族、宗教或其他信仰的详情、健康或医疗信息、工会成员身份、性取向或其他任何的个人信息(如果您的同事希望与派克公司沟通,请让其自行沟通)。
定制营销邮件
在相关情况下并依据适用法律,在您首次访问某些派克服务时,我们可能会询问您是否愿意获得有关派克公司产品和/或服务以及您可能感兴趣的其他主题的电子邮件消息。
我们会根据您使用派克服务的方式,使用特定的cookie来定制派克公司产品和/或服务电子邮件的类型。所述Cookie将您的姓名和商务电子邮箱地址与您访问的派克服务各页面的详细联系信息组合在一起。此个人信息与您的企业身份以及用人单位相关,内容非常有限。您可通过设置您的浏览器或设备来禁用该cookie。这意味着您可以随时撤回同意。有关更多信息,请参见Cookie。
此外,在每封电子邮件中,您都有机会管理偏好,包括取消订阅日后的电子邮件。要管理偏好,请点击电子邮件底部的“管理偏好”链接。您还可以通过联系在您所在国家运营的派克公司随时取消电子邮件订阅(参见以上的“联系我们”详情)。如果电子邮件不是从位于您所在国家的派克公司发出,而是从派克公司的其他公司发出,则位于您所在国家的派克公司可能无法管理该等电子邮件,但会自行向您说明取消订阅时应联系的对象,或者会将您的取消订阅请求传给需联系的对象。
派克公司希望仅向您的商务电子邮箱发送我们的定制营销邮件。请勿向我们提供您的个人电子邮箱地址。
尽管我们之间签署了合同,但我们仅将您的电子邮箱地址用于营销目的。在某些国家,根据适用法律,您有权随时拒绝将您的电子邮箱用于营销目的,而不产生任何费用,并且有权通过任何通信类型和媒体(不仅仅是通过由电子邮件向我们发出的“取消订阅”请求)拒收电子邮件。我们必须要收到您的拒收电子邮件请求,该请求才能生效。在任何时候,若您要以这种方式拒收电子邮件,请随时联系我们(参见以上“联系我们”信息)。如果您在收到一份电子邮件后希望拒收,您可以直接通过以上提到的“管理偏好”链接进行。
未满18岁的用户
如果您未满18岁,不得使用本网站。
版权
派克汉尼汾公司©版权所有。版权年份为今年。保留所有权利。未经派克汉尼汾公司事先批准,不得以任何形式或通过任何方式复印、复制、替代、发布、公布、显示、修改或传输派克服务的内容。侵犯版权属于违反联邦法律的行为,会受到刑事和民事处罚。
保证限制
派克服务中包含的数据和信息据信准确,但“按原样”提供,不附带任何明示或暗示的保证或条件,包括但不限于任何适销性、特定用途适用性的暗示保证。任何情况下,除适用法律另有限制外,对于与使用派克服务相关的任何损失,包括任何特殊、间接性或后果性损失,派克公司不承担任何责任。我们仅按照派克销售要约中规定的条款和条件对派克产品和服务进行担保(如有)。
用户访问
派克可以在任何时候自行决定:(1)撤销任何用户对任一派克服务的访问;(2)全部或部分修改、变更、撤回、删除或禁用派克服务和/或任何使用条件。
商标
“派克”、“派克汉尼汾”和/或本使用条款中提到的其他派克名称或产品为派克汉尼汾公司或其许可方的商标或注册商标。本使用条款中提到的其他产品或公司名称可能是其各自所有人的商标。
软件与文件
用于从派克服务中下载文件、访问派克服务、或使用派克服务其他功能的任何软件、应用、程序或文件(统称“软件”)可能为派克和/或其许可方的版权作品。所述软件的使用受本通知和最终用户许可协议(“EULA”)条款的约束。所述软件仅供最终用户下载使用,并在其他情况下遵守EULA条款。法律明确规定,对软件进行复制或再分发时,不得违反EULA。在不影响前述情形的情况下,严禁将软件复制到其他任何服务器或地点或媒介上用于进一步复制或再分发。我们仅根据EULA的条款对所述软件提供保证(如有)。除适用法律明确限制外,派克特此否认与该软件有关的所有保证和条件,包括所有暗示的适销性、特定用途适用性、所有权和非侵权的保证与条件。
免责声明
派克不保证任何派克服务都不会发生运行中断或没有错误,不保证缺陷会得到修复,亦不保证派克服务或所用服务器不存在病毒或其他有害组件。本免责声明适用于因性能故障、错误、疏忽、中断、删除、缺陷、操作或传输延迟、计算机病毒、通信线路故障、失窃或损坏或未经授权访问、改动或使用记录所导致的任何损坏或伤害,不论是否因为违反合同、侵权行为、疏忽,还是基于其他任何诉因。您特此确认,派克对其他订阅者或第三方的诽谤、冒犯或非法行为不承担任何责任,且由前述行为造成的损害风险完全由您自行承担。除适用法律另有限制外,任何情况下派克或参与派克服务或软件创建、生产或经销的任何人或实体,对因使用或无法使用派克软件所引起的任何损失(包括但不限于直接、间接、偶然性、特殊性、后果性或惩罚性损失)均不承担任何责任。您在此确认,本条的规定适用于派克服务的所有内容。
社交媒体与反馈
派克服务可能包括公告板、聊天室、新闻组、消息、游戏、竞赛以及其他媒体(以下统称“社交媒体”)。通过派克服务,用户可向派克进行反馈和/或用户之间可进行实时互动。派克不会控制传输至任何社交媒体的消息、图像、信息或文件。您使用社交媒体和派克服务的前提是您不会:
限制或禁止其他用户使用或享用社交媒体或派克服务。
发布或传输任何非法、反竞争、威胁性、辱骂性、诽谤性、中伤、淫秽、粗俗、色情、亵渎或不雅信息,包括但不限于构成或鼓励以下情况的传输行为:犯罪、产生民事责任或以其他方式违反任何地方、州、国家或国际法律。
未经所有人或权利持有人事先许可,发布或传输违反或侵犯他人权利的任何信息、软件或其他材料,包括侵犯隐私或公共权利、受版权、商标或其他专有权利保护的权利或其衍生作品的材料。
发布或传输包含病毒或其他有害部分的任何信息、软件或其他材料。
发布、传输或以任何方式利用实现商业用途或包含商业广告的任何信息、软件或其他材料,用于派克公司业务的情况除外。
您已知悉,派克没有义务监测或编辑社交媒体的内容。但为遵守法律、法规或政府要求的必要情况下,派克始终保留如下权利:随时披露您或其他任何用户发布的信息,或编辑、拒绝发布或删除被派克视为不当的或违反本条款的全部或部分信息或材料。
如果您通过任何派克服务或社交媒体发布消息或图像、上传文件或输入数据或其他信息,或参与或提供反馈、建议、请求、修正、意见或其他任何形式的通信,或发布与派克服务或社交媒体有关的前述内容,则说明您授予派克公司免专利费、永久性、非排他、不受限制、全世界的许可,以便:
使用、复制、再许可、变更、传输、重新传输、发布和/或公开演示或展示任何该等消息、图像、文件、数据或其他信息或其他通信。
向第三方再许可非限制性权利,以便行使以上授予的有关任何该等消息、图像、文件、数据或其他信息或其他通信的权利。
以上授予的许可应包括使用该等消息、图像、文件、数据或其他信息或其他通信所附之任何知识产权或专有权的权利,包括但不限于版权、商标、专利、宣传或任何相关管辖地的隐私法律规定的权利,并且派克对任何该等消息、图像、文件、数据或其他信息或其他通信不负保密义务。
使用限制
除适用法律许可外,您不得:
向除您或注册或指定用户(如适用)外的任何人提供任何派克服务或软件,或为其利益而使用任何派克服务或软件;或
销售、转售、再许可、分销、出租或租赁任何派克服务或软件,或将任何服务或软件纳入服务代办处或外包服务中;或
使用任何派克服务或软件储存或传输侵权、诽谤或其他非法或侵权材料,或存储或传输违反第三方隐私权的材料;或
使用任何派克服务或软件储存或传输恶意代码,或扰动或中断任何派克服务或其中包含的数据的完整性或性能;或
试图未经授权访问任何派克服务、软件、系统或网络;或
以规避合同使用限制的方式允许直接或间接访问或使用任何派克服务或软件;或
复制任何派克服务或软件,或其任何一部分、特征、功能或用户界面;或
制作任何派克服务任何部分的框架或镜像;或
访问派克服务或产品,以创建具有竞争性的产品或服务;或
对任何派克服务进行逆向工程。
责任限制
在任何情况下,包括但不限于疏忽,对于因您使用或无法使用任何派克服务而引起的任何直接、间接、偶然性、特殊性或后果性损失,派克公司均不承担任何责任。您特此确认并同意,对于任何用户的诽谤、反竞争、犯罪或非法行为,派克不承担任何责任。如果您对任何派克服务不满意,或对派克的条款不满意,您唯一的补救措施是暂停使用服务。
终止
在派克终止本条款前,本条款始终有效。终止时间不定,恕不通知。如果本条款终止,您将失去访问适用的派克服务的授权,但对您的软件或内容下载限制以及本条款中规定的免责声明和责任限制应存续。
其他
本条款应受美国俄亥俄州法律的约束,并据其解释,不考虑任何法律原则或冲突。如果本条款的任何一项规定非法、无效或因任何原因而无法执行,该规定应被视为与本协议分割,并且不应影响其余任何规定的有效性和可执行性。
文件传输协议(FTP)网站
尽管派克将尽最大努力确保上传至FTP或派克或其第三方承包商或供应商拥有或提供的其他文件共享服务器(以下统称“派克服务器”)的文件仅由指定个人可访问,但若未经授权访问任何更新的文件,派克概不负责,并且对任何该等文件不承担保密义务。派克保留以任何原因自行决定评审、移除和/或删除任何上传文件的权利。明确禁止上传第三方受版权保护的材料或其保密材料。
关于从派克服务器上下载的任何文件,派克并未作出任何保证,包括对适销性和特定用途适用性以及无侵权的任何暗示保证。
对于从派克所有或提供的派克服务器上下载的任何文件的完整性或功能性,派克均不作任何声明,包括但不限于文件不存在病毒或不包含缺陷的任何声明。
在任何情况下,对于因使用派克服务器引起的或与之有关的任何损失,派克概不负责,无论该损失是因合同、疏忽、侵权行为、法规、股权、法律还是其他方面引起。若您向派克服务器上传或从派克服务器上下载任何文件,则说明您明确同意本条款。
用户数据
本条款中“用户数据”这一术语是指您自己或他人为您提交至派克服务的数据、信息或其他内容,或您自己或他人为您使用派克服务而收集或处理的数据、信息或其他内容。您保证,您有权向派克授予使用所述用户数据的权利,并且您向派克及其经销商、代理人和业务合作伙伴(均以其自身身份行事)授予复制、备份、传输、维护、修改和以其他方式使用用户数据的永久许可,以向您提供服务和/或向您提供其他服务或产品,以及在总体上(但不包括任何个人身份信息)改进和增强服务。派克只能按照以上发布的隐私政策收集、处理、备份、储存、传输和使用个人身份信息。若您使用该等服务,则说明您同意该隐私政策。
版权代理人
派克尊重所有版权所有人的权利,并且已经通过并执行了如下政策:删除其网站中侵犯版权所有人权利的材料。若您认为您的作品被复制,构成了版权侵犯,请向派克的版权代理人提供《美国数字千年版权法之网络著作权侵害责任限定法》(《美国法典》第17篇第512条)要求的以下信息:
声称专有权利受到侵犯的专有权利所有人的授权代表的物理或电子签名;
声称受到侵犯的版权作品的标识,或如果单个通知涵盖单个在线网站的多个版权作品,则为该网站上此类作品的代表性清单;
被声称侵权或作为侵权活动主体并且被删除或被禁止访问的材料的标识,以及合理充分的信息,使我们能够找到该材料;
合理充分的信息,使我们能够联系到投诉方;
表明投诉方善意地认为以投诉方式使用该材料并未得到版权所有者、其代理人或法律的授权的一份声明;以及
表明通知中的信息是准确的,投诉方有权代表据称受到侵犯的专有权利所有人行事,否则将承担伪证罪的处罚的一份声明。
有关派克服务版权侵犯索赔的通知,可以通过以下方式联系派克版权代理人:
版权代理人
收件人:法务部
6035 Parkland Boulevard
Cleveland, Ohio 44124-4141
电话号码:(216) 896-3000
传真:(216) 896-4027
电子邮箱:copyrightagent@parker.com
派克商店
派克商店由派克汉尼汾公司或其子公司或关联方的经销商独立拥有。有关其他详情,请访问ParkerStore™网络:www.parkerstore.com。
赔偿
对于因您使用或误用派克服务、软件、信息和/或文档引起,或因非法、侵权、淫秽、诽谤或其他非法用户数据,或您违反或涉嫌违反本条款而产生的所有责任、索赔、损失和费用(包括律师费),您应自行承担责任,并且同意为派克公司进行辩护、赔偿并使其免受损害。
上次更新时间:2018年05月